结果:找到"ES8266 ESP32 智能音箱 网络播放器",相关内容1000条
- 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
- 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
- 集WIFI、蓝牙、语音控制的4.3寸串口屏应用于智能音箱
- 智能音箱是通过语音指令实现“隔空操作”,达到与智能家居交互目的的工具。但据近期报告显示,曾经炙手可热的智能音箱市场正走向低迷……究其原因,智能音箱的市场定位不明确也许是最主要的问题。产品定位的不明确会导致产品没有明确的卖点,从而极易被其他产品所代替,无法吸引更多的消费人群。在智能音箱市场需求下滑的态势下,倘若厂商和用户从供需两端收缩野心,回归产品本原,把智能音箱当做一个真正地播放器,也许才是智能音箱最健康的商业模式。信息技术的发展已经在向我们宣示着:当下以及未来都将是万物互联的物联网时代。在中国智能音箱竞争格局逐渐明朗之时,厂商不断探索着新的产品形态,带屏音箱成为新的竞争热点。从消费者的角度...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 嵌入式 智能音箱 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-12 14:12:00
- N9305语音芯片在充电桩上的应用
- 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
- 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
- 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能冰箱 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
- 离线语音控制方案定制开发
- 离线语音方案开发定制,蓝牙,手机端APP,手机小程序,红外遥控器芯片等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 智能家居 智能灯具 智能玩具 语音 物联网 智能酒店 发帖人:离线语音控制开发 发帖时间:2022-02-25 17:55:00
- VS23S0404MbitS-RAMHiRes录音机方案
- 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 播放器 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-11-11 14:25:00
- VS1005HiRes录音机
- 子插件板包含:VS23S0404MbitS-RAM1.77英寸液晶屏带一个按钮和四个可点击的旋转控制器视频输出AKMAK572096kHz24位I2SADC将VS1005音频输入扩展到5个通道软件:安装了VS1005Hires录音器应用程序:可录制立体声或4个通道高达96kHz24位未压缩PCM到SD卡最大测试SD卡容量256GB使用VS23S040作为4Mbit音频缓冲区图形用户界面使用stdaudiooin,可以配置VS1005自带ADC或外部ADC使用VS1005自带ADC动态范围98dB(A)可以将音频拆分为多个2GB文件作为长时间录音,且零样本损失,克服FAT32文件大小限制使用2...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: HiRes 播放器 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-10-13 12:30:00
- 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
- 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 直播 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
- 自制语音模块
- 一个项目,要语音播放,买了现成的语音模块,但是读数字,比如一百三十七点六时,每个音频之间都会出现停顿。为了实现数字连读时,数字之间没有停顿,自制了一个语音播放模块,已量产。STC15W408AS+25Q16+数字电位器芯+功放芯片
- 所属专栏: 开源设计 标签: STC 语音模块 音频播放器 语音播放 发帖人:Semco 发帖时间:2019-12-03 20:15:00
- esp8266开发板网络音乐播放器wifi智能音响无线对讲机语音识别
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ES8266 ESP32 智能音箱 网络播放器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2018-06-24 17:45:00
返回